This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:在极其明亮的区域采用怪异的粉红色

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453041/j721s2xsomxevm-weird-pink-color-at-extremly-bright-region

器件型号:J721S2XSOMXEVM

工具与软件:

您好、TI 专家!

我最近能够通过 VPAC 从 YRCyY 摄像头获取彩色图像。

一般来说,颜色是相当好的,但有一些缺陷,其中白色变成粉红色的极端明亮的部分,如光源。

您可以在闪存中心看到粉色光。

下面是 DCC 预览中的原始图像、使用 app_single_cam 同时捕获上述 Vis 输出。

在原始图像上有问题的区域在我看来是正常的。

您能给我一些建议、这是什么原因导致了这个现象吗?

我已附上图像。

e2e.ti.com/.../pink_5F00_extremly_5F00_bright.zip

此致、

Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juhunyun、您好!

    [报价 userid="611727" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453041/j721s2xsomxevm-weird-pink-color-at-extremly-bright-region ]您可以看到闪存中心的粉色。
    Unknown 说:
    有一些缺陷、其中白色在光源等极亮的部分变成粉红色。

    我想您的意思是闪存的中心如下所示。

    传感器原始像素在此处的饱和点低于实际饱和点4095。

    您可以咨询传感器供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang。

    我一直在度假、现在正准备回到您的身边。

    这目前不是首要问题、因此我要将该线程标记为已解决、
    并将在稍后返回待解决问题时创建新线程。

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juhunyun、您好!

    感谢您的确认!

    我现在将结束该主题。