This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:以太网问题:RTL8211F-CG 已连接、但以太网端口未连接到 Beagleplay 板(AM6254)

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455717/am625-ethernet-issue-rtl8211f-cg-is-connected-but-the-ethernet-port-is-not-connecting-to-the-beagleplay-board-am6254

器件型号:AM625

工具与软件:

大家好、我刚刚制作了 beagleplay 板、在检测以太网端口时遇到问题、已检测到 RTL8211但未显示以太网连接。 也就是我要连接的以太网连接器  

RB1-125B8G1A

.

如果存在任何以太网连接问题、请告知我。
下面我附上以太网 PDF。  

谢谢。此致
Mohit Sharmae2e.ti.com/.../Play_2D00_GIGABIT-ETHERNET.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mohit Sharma

    感谢您的提问。

    我不确定我是否理解这个问题、请详细说明。

    我看到您使用了 MCU_OBSCLK0作为 EPHY 的时钟输入。

    MCU 域观察时钟输出、 仅用于测试和调试目的

    我们不建议使用此时钟为 EPHY 计时。

    我还看到 YO 连接到了 X0。 我希望外部时钟连接到 Xi。

    请验证。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3250.Play-Schematic.pdfPlease找到下面的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将以太网电缆连接到 RJ45时、我不会检测以太网。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mohit Sharma

    3250.playSchematic.pdf 请在下面找到原理图

    我需要一个可搜索的 PDF。

    请分享 EPHY 数据表。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 EPHY 数据表 below.e2e.ti.com/.../Realtek-Semicon-RTL8211F_2D00_CG-Datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mohit Sharma、

    谢谢你。

    您能否分享一个原理图的可搜索 PDF 文件。

    我们不建议使用 OBSCLK 作为时钟输出。

    您是否能够连接提供默认25M 输出的 WKUP_CLKOUT0并快速检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我将向您分享一些有关 MCU_OBSClK0连接的屏幕截图。

    我能够通过以太网获得 USB、但无法在 RJ45端口上获得。

    谢谢。此致  

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、  

    EPHY 的 RJ45侧是 MDI、功能取决于 EPHY 配置。

    唯一可能受影响的其它输入是时钟输入。

    正如我之前说过的、不建议 将 OBSCLK 与连接的器件一起使用。

    如果您认为时钟不是问题、则可能必须查看 EPHY 实现。

    另一个建议是启用电路板上的晶体电路并进行检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我曾想、如果通过 USB 检测到 EHPY、则 MCU_OBSCLK0不会有问题。

    但我将确保在电路板上进行更改、并移除 MCU_OBS0的连接电阻器以及在25MHz 的晶体上进行的更改。

    感谢您的即时反馈、我们将做出更改并回复您

    此致

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mohit

    感谢您提供的意见。

    在下一个版本中、请使用 WKUP_CLKOUT0或 CLKOUT0为 EPHY 提供时钟源。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我已经用 R71焊接晶振及其去耦电容器、并拆焊 R70、R67。 但在此之后、以太网端没有响应

    在以太网侧、Beagleplay 板和我自己的板之间的区别是 RJ45插孔本身。 请 根据原理图告知我是否支持 RB1-125B8G1A (RJ45插孔)。

    如果有任何其他调试过程、请告知我。

    谢谢。此致

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mohit

    谢谢你。 您是否确认振荡器正在工作?

    能否检查 MDIO 接口是否正常工作?  

    是否与 Beagle 团队取得了联系?

    我们可能对与 EPHY 相关的 MDI 侧问题没有建议。

    您可能希望联系 EPHY 芯片提供商。

    此致、

    Sreenivasa