This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:在安全手册文档中、缺少有关'DMPAC8'诊断的一些信息

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457763/tda4al-q1-in-the-safety-manual-document-some-information-about-the-dmpac8-diagnostic-is-missing

器件型号:TDA4AL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具与软件:

您好、TI 专家:

安全手册:

SFFS280_J721S2_TDA4VE_TDA4AL_TDA4VL_SafetyManual_v0.95.pdf

我对 安全手册文档中的"MPAC8"诊断有疑问

记录。 包含了 DiagsA"诊断分组、"DMPAC8"、但在"硬件和软件诊断"部分、表7-1或表 A-2中找不到它

文档中是否缺少有关"MPAC8"诊断的信息、或者是否应将"MPAC8"排除在诊断组之外?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DMPAC8是一个有效的诊断、需要添加到诊断摘要中。

    我创建了一个内部错误来解决这个问题。 用于内部跟踪的 JIRA ID - [J7APPS-2867] J721S2/J784S4安全手册-诊断摘要中缺失 DMPAC8诊断-德州仪器(TI) JIRA

    此致、

    Josiitaa.