This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMDSLCDK6748 uPP 并行端口支持

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457567/tms320c6748-tmdslcdk6748-upp-parallel-port-support

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK6748

工具与软件:

TMDSLCDK6748开发套件是否具有可轻松实现 uPP 并行端口的资源和连接器?

我正在尝试使用 TMS320C6748 DSP 通过 DMA 通过并行端口从8通道 ADC 收集数据。 我需要速度和16位。

除了串行端口、SPI 端口和一些 GPIO 之外、我不在乎任何其他铃声和哨声。

我开始查看硬件原理图和各种数据表、我很想在我的探索中迅速上手。

提前感谢。