工具与软件:
您好!
我正在使用 SK-AM62评估板、并且我已成功创建一个可正确启动的 SD 卡。 我要使用 SD 卡作为主引导模式、并使用 eMMC 作为备用。
我按照 本指南的说明 下载tiboot3.bin,,tispl.bin,和u-boot.img从 SD 卡,并将它们写入 eMMC。
但是、在尝试将器件设置为dev 0或dev 2(在本例中为 eMMC)时遇到问题:
=> mmc dev 0 1 => mmc info MMC Device 0 not found no mmc device at slot 0 => mmc list mmc@fa10000: 2 mmc@fa00000: 1 (SD) mmc@fa20000: 3 => mmc dev 2 => mmc info MMC Device 0 not found no mmc device at slot 0
U-Boot 配置中是否缺少某些内容? 非常感谢您提供任何帮助或建议。
谢谢!