This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x/AM335x 设计建议/定制电路板硬件设计-原理图查看核对表

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62D-Q1, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457736/faq-am625-am623-am62a-am62p-am62d-q1-am64x-am243x-am335x-design-recommendations-custom-board-hardware-design---schematics-review-checklists

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:AM62D-Q1AM62P

工具与软件:

板设计师们、您好  

AM64x、AM62x、AM62Ax 和 AM62Px 定制电路板原理图审查检查清单应用手册提供了补充设计检查
AM64x、AM62x、AM62Ax 和 AM62Px 系列处理器进行设计时、可轻松访问和优化 EVM。 利用原理图审阅检查清单、客户可以做到
对其定制电路板设计的所有部分(关键方面)进行自我审查并跟踪的哪些部分
已审查定制电路板原理图、有些章节可能需要额外注意或说明。
本常见问题解答详细介绍了如何使用电子表格并解决一些可能出现的常见问题
在定制电路板原理图设计期间。 常见问题解答和原理图审阅检查清单是其他处理器文档的配套资料
(数据表、技术参考手册、勘误表、应用手册等)、不可替代该文档或任何文档。
如果此原理图审阅检查清单与处理器文档之间存在任何差异、请查看处理器文档
采用先例(除非另有说明)。

在 查看定制电路板原理图设计时、查看检查清单通常会向您推荐特定于处理器的 EVM 或 SK 设计。
如果 TI EVM 或 SK 与器件特定数据表或其他文档之间存在任何差异、请始终遵循处理器
文档(除非另有说明)。 尽管设计人员尽了最大努力、但 EVM/SK 可能仍包含仍然起作用的错误
并不是与产品说明书规格完全一致。 EVM/SK 设计是获取设计信息的理想位置、
但不应被视为可以盲目重复使用的参考设计。

.

原理图审阅检查清单
本节列出了原理图审阅检查清单的主要功能。 原理图审阅检查清单涵盖了广泛的范围
解决方案、这些主题涉及定制电路板原理图设计。 此列表内容全面、可供客户使用。 但是、该列表并不详尽、
其他项目可能需要在您的定制电路板设计中进行验证。
如果您对原理图审阅检查清单有任何具体问题、或本原理图审阅检查清单未涵盖的设计方面有任何疑问、请提交
TI E2E 支持论坛上提供一个请求单。

原理图审阅检查清单中涵盖的主题包括:

  • 处理器选择
  • 影响很小
  • 一般建议包括元件选型和开始设计之前要遵循的指南和 SK/EVM 设计重复使用  
  • 处理器内核和外设内核电源、外设模拟电源和 IO 组电源的处理器特定检查清单
  • 电子保险丝 VPP 电源、部分 IO 模式配置和电源轨电容器的处理器特定检查清单
  • 时钟(时钟输入、时钟输出)和复位(复位输入和复位输出)的处理器特定检查清单
  • 用于引导模式配置(用于处理器)和使用 JTAG 和 EMU 进行电路板调试的处理器特定检查清单
  • IO 组的电源连接的处理器特定检查清单
  • 存储器接口(DDRSS (DDR4/LPDDR4)、MMCSD (eMMC/SD/SDIO)、OSPI/QSPI 和 GPMC)检查清单
  • 外部通信接口(以太网(CPSW3G)、USB2.0、PRUSS、UART 和控制器局域网(CAN))检查清单
  • 板载同步通信接口(MCSPI、MCASP 和 I2C)检查清单
  • 用户接口(CSIRX0、DPI、OLDI、DSI)、GPIO 和硬件诊断的检查清单
  • 一般电路板启动和调试的检查清单

请参阅以下 Sitara 系列处理器的原理图审阅检查清单  

  AM64x 和 AM243x 处理器系列的原理图审阅检查清单

PDF

https://www.ti.com/lit/pdf/spracu5

Excel
原理图设计指南请查看 checklist_AM64_30122024.xlsx

AM62x 处理器系列原理图审阅检查清单(建议)

PDF

https://www.ti.com/lit/pdf/sprado3

Excel  

原理图设计指南、请查看 Processor_Family_02012025.xlsx

AM62Ax、AM62D-Q1处理器系列原理图审阅检查清单(推荐)

PDF

https://www.ti.com/lit/pdf/sprado2

Excel  

0042.原理图设计指南、请查看 checklist_AM62A_AM62D_23122024.xlsx

 AM62Px 处理器系列原理图审阅检查清单(建议)

PDF

https://www.ti.com/lit/pdf/spradn4

 Excel  

2045.原理图设计指南、查看检查清单 AM62P_AM62P Processor_Family_31122024.xlsx

AM335x  

PDF

AM335x 原理图检查清单

https://www.ti.com/lit/pdf/sprabn2

AM335x 硬件设计指南

https://www.ti.com/lit/pdf/sprabu5

Excel

不适用

此致、

Sreenivasa