This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS20.0.1

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457628/ccstudio-ccs20-0-1

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

您好、 我有一个关于 Continuous Refresh 设置是否可行的问题。 如果您在下一版本中还没有使用此版本、我想考虑此功能。 如果刷新率可调、这有助于顺利调试。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="630494" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457628/ccstudio-ccs20-0-1我有一个关于是否可以进行持续刷新设置的问题

    有。 转至 常规设置 并搜索"刷新":

    请注意、由于 IDE 限制、不可能低于1000ms。 如果输入的值低于1000ms、则默认为1000ms。

    谢谢

    Ki