工具与软件:
Prashant,
遵循之前的 w2e 请求单
客户使用 SDK: 09_01_00_08 ,内核版本: 6.1.46-rt13在他们自己的板上.
我们使用 KIOXIA eMMC sdhci0引导、然后执行上电和断电循环测试、发现 偶尔出现 ATF 错误。
客户暂停调查、但最近收到更多失败案例并恢复调试。
引导日志将在 ATF 上停止、如下所示。
e2e.ti.com/.../4774.errorlog.txt
在以前的讨论中、有两个可疑的问题。
1. eMMC 稳定性
2. DDR 稳定性
从该日志中可以看出、前面的讨论指出没有 eMMC 访问、因此对 DDR 稳定性的怀疑更多。
我们已经检查和验证了客户 DDR 布局和设置、还在 u-boot 和 Linux 内核上完成了 DDR 测试、并排除了硬件设计问题。
现在、客户曾尝试在卡滞时连接 CCS、以下内容包含文件中输出的数据。
A53上的程序计数器停止点为0x9E788200。
R5上的程序计数器停止点为0x2596。
您能否提供有关根本原因的线索?
是否有可能出现 TIFS 响应停止?

A53:



R5F:


BR、丰富