This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:用于多个内核的 eMMC R/W

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457760/tda4al-q1-emmc-r-w-for-multiple-cores

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好、亲爱的专家

该线程是双重检查

应用背景:电路板从 eMMC 引导、Linux (A72) 在 rootfs 中记录一些"日志文件"。 MCUSS 能否在 eMMC 上访问此日志文件?

据我所知,这不应该是,因为:

(1)  每个内核之间的 eMMC 独占访问。

(2) MCUSS 还需要支持文件系统。

参考

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1359740/processor-sdk-am64x-emmc-write-from-multiple-cores

 

我对吗?

谢谢!

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    是的,这是正确的吉布斯。

    此致

    Gokul