请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 SDK9.2。
他们发现、如果他们使用 HW_RD_REG32 ()来读取 MCSPI0 寄存器 0x02100124U、0x02100000U、则会存在 数据中止 错误。 (他们曾在 MCU1-1和 MCU4-0上尝试过、都有该问题)

客户应确保在读取寄存器之前完成 SPI INIT。 (防火墙也已禁用)
我们还参考了以下链接、以便在读取寄存器之前添加 SET_DEVICE_STATE_ON (TISCI_DEV_MCSPI0)、但仍然失败。

请注意、SPI 初始化在 MCU4-0内核中完成、MCU4-0和 A72都可以在初始化后正常使用 MCSPI0、只会在访问上述寄存器时出现问题。
您能帮忙看看吗?
非常感谢、
Kevin