This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:如何在 CCS 中查看*。gel 的打印调试

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455489/am62a7-q1-how-to-see-print-debug-for-gel-in-ccs

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

您好、亲爱的专家

我在*。gel 中看到了一些 printf、例如、

hotmenu AM62A_DDR_Initialization_ECC_Disabled() {
	if( (HW_RD_REG32(AM62A_DDRSS_CTL_BASE + DDRSS_CTL_0__SFR_OFFS)&0x0000FFFF) != 0x0000)
	{
			printf("\n");
			printf("DDR programming has already been attempted. \n");
			printf("DDR Initialization GEL script is being skipped...\n");
			printf("\n");
	}
	else
	{
		TI_disable_ECC(); 

        if(DDR_MODE == DDR4)
            printf("--->>> DDR4 Initialization is in progress ... <<<---\n");
        else if(DDR_MODE == LPDDR4)
            printf("--->>> LPDDR4 Initialization is in progress ... <<<---\n");

但我在 CCS 控制台输出中看不到打印输出、如何启用它?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    我已将您的主题分配给合适的专家。 但是、由于假日季、请预计响应时间会延迟。 如果您在下周没有得到回复、请随时 ping 通该主题。  

    此致、

    Nihar Potturu,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    Unknown 说:
    但我在 CCS 控制台输出中看不到打印输出、如何启用它?

    您能否确认您是否为 GEL 输出检查了正确的 CCS 控制台?

    您是否收到任何错误消息、如果是、请与我们分享?

    请观看以下视频。

    e2e.ti.com/.../ccs-gel.mp4

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar

    * EVM : AM62A SK_EVM

    *引导:使用 Linux 的 eMMC 引导

    *运行示例代码: hello_world_am62ax-sk_mcu-r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang

    * CCS 版本: 12.8.0

    我相信使用正确的"控制台"风扇、但不会打印出凝胶日志

    我怎么了?

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    我认为您不是在运行上面的屏幕截图中的任何 GEL 文件。  

    您能说明如何使用详细的步骤运行 GEL 脚本吗? 如果您可以像我在上面的回答中提供的一样提供屏幕记录、那会更好。

    此致、

    Tushar