This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:如何配置 MCU CAN FD 消息过滤器?

Guru**** 2538240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454737/processor-sdk-j721s2-how-to-config-mcu-can-fd-message-filter

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

尊敬的团队:

pdk_j721s2_10_00_00_27\packages\ti\csl\examples\mcan\mcanEvmLoopback\mcan_evm_loopback_app_main_k3.c

我正在使用  mcan_evm_loopback_app_main_k3.c.调试 CAN FD 只有 mesige id:  0x4U 可以传输和接收。

如何禁用 CAN 消息过滤器功能以发送和接收任何类型的 CAN 消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    指定的工程师在 接下来的几天内不在办公室、因此请预计回复会延迟。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="634598" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454737/processor-sdk-j721s2-how-to-config-mcu-can-fd-message-filter "]

    我正在使用  mcan_evm_loopback_app_main_k3.c.调试 CAN FD 只有 mesige id:  0x4U 可以传输和接收。

    如何禁用 CAN 消息过滤器功能以发送和接收任何类型的 CAN 消息?

    [报价]

    我们已对以下配置进行编程、以便仅接收 CAN 消息 ID 4。

    /*初始化 Tx 缓冲区配置参数*/
    stdFiltelem.sfid2 = 0x0U
    stdFiltelem.sfid1 = 0x4U
    stdFiltelem.sfec = 0x7U
    stdFiltelem.SFT = 0x0U
    可以重新配置 sfid2、sfid1、sfec、sft 值以接收 所有消息。 有关此配置、请参阅 TRM 或 CAN 协议。
    此致
    Tarun Mukesh