This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM68A:未检测到 USB 摄像头

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457302/processor-sdk-am68a-usb-cameras-not-being-detected

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM68A

工具与软件:

运行 ./ init_script.sh 时未检测到 USB 摄像头 、并且响应为
 

terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
  what():  failed to find DRM cards


唯一的变化是我之前在 RPI 接头中启用了 SPI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    帮助分享更多详细信息、例如:

    • 您正在使用哪个 SDK 版本?
    • 什么是引导流程?
    • 您是在 EVM 还是在定制电路板上进行测试?
    • 您的用例是什么?
    • 连接 USB 时的完整引导日志。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您共享的日志是摄像机 在启动期间连接的? 您能否拔下插头并查看是否在控制台上看到任何日志。

    此致
    Diwakar