This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:tiboot3是否支持解析 X509证书

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457449/tda4vh-q1-whether-tiboot3-can-support-parsing-x509-certificates

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

TDA4VH

SDK 0900 Linux+FreeRTOS

电路板上

我们希望通过基于 GP 芯片的软件自行解析 X509证书、 因此我们想知道 tiboot3或 uboot 是否支持在 SPL 模式下解析 X509证书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、hongyao 

    遗憾的是、tboot3.bin 或 uboot 中不支持 x509证书、也没有添加该支持的平面。

    此致
    Diwakar