This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:DP 双通道用法

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457743/tda4vl-q1-dp-2lane-usage

器件型号:TDA4VL-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户需要在双通道模式下使用 DP。 他们是否能够按如下所示使用 DP lane0和 DP lane 2? 谢谢

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    它与 EVM 不同吗? 因为在驱动程序中、我已经看到 J721S2的 DP 输出设置为2个通道。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    是的、略有不同。 EVM 使用 DP lane0和 DP lane1。 我们想知道是否可以使用 Lane0和 Lane2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    我建议 保持与 EVM 相同、否则可能需要进行许多更改、但我们尚未验证。  

    此致、

    Brijesh