工具与软件:
您好、TI:
我正在尝试在 TDA4 J784S4上使用板载调试器 XDS110、请遵守指南 7. J784S4的 CCS 设置
我为 DSP 默认应用构建了调试模式 vx_app_rtos_linux_c7x_1.out on PSDK 09_02_00_05 并尝试使用 HLOS 和不使用 HLOS 进行调试、但我遇到了一些问题。 在没有调试的情况下、程序仍能正常工作
+(未使用 HLOS) :
程序正确加载并命中 main()处的断点。 我可以通过 main ()-> appMain ()-> AppInit ()-> appLogGlobalTimeInit ()-> Sciclient_pmGetModuleClkFreq()进行单步执行。 但是、程序不能单步执行 Sciclient_pmGetModuleClkFreq()、而是切换到运行状态、如下图所示。
我已经进行了多次测试、但程序始终卡在这一点。
控制台上有错误。 板载调试器或 CCS 工具是否存在任何问题? 我没有其他调试器可用、因此我还无法确认这一点
C71X_0: Error connecting to the target: (Error -1044 - (0:128:0)) The debug probe reported an error. Confirm debug probe configuration and connections, reset the debug probe, and retry the operation. (Emulation package 20.0.0.3178)

使用 HLOS :
我使用 vx_app_rtos_linux_c7x_1.out 加载符号、但程序无法命中 main ()处的断点。 相反、它似乎在 prvIdleTask()中循环、如下图所示。 我这里操作有什么问题吗、或者 XDS110或 CCS 设置是否有问题?
恢复使用(F8)。 该程序仍能正常工作。
我的目标是 使用 HLOS 进行调试、以调试 A72 (使用 GDB)和 DSP (使用 CCS 和 XDS110调试器)