This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:u-boot 帮助/config 文件

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457102/dra821u-u-boot-help-config-files

器件型号:DRA821U

工具与软件:

嗨、团队:

在哪里可以找到 DRA821U 的整个配置文件列表以及哪个文件用于公共目录?

我的客户说 Common/board_R.C 没有从 configs/j7200_evm_a72_defconfig 或 j7200_evm_r5_defconfig 中获取配置选项。

他们正在为后期开发解决此问题、但也需要这个问题来进行 R5内存诊断。

此致!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="572055" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457102/dra821u-u-boot-help-config-files ]j7200_evm_r5_defconfig

    这是 R5 SPL 配置的正确 defconfig。

    客户可以通过从 defconfig 中生成.config 文件来仔细检查。

    创建 j7200_evm_r5_defconfig

    将生成.config 文件并检查是否正确满足配置的所有依赖项。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    这在我跟踪生成的配置文件时提供了帮助。

    我向 configs/j7200_evm_a72_defconfig 添加了一个新配置选项、但它不会显示在构建中。 我可以删除一个选项、但它正确地不显示在构建中。

    似乎可以遵循一些过程来添加新的配置标志。 这是正确的吗?它是什么?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="572055" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457102/dra821u-u-boot-help-config-files/5590677 #5590677"]

    似乎可以遵循一些过程来添加新的配置标志。 这是正确的吗?它是什么?

    [报价]

    您需要检查 KCONFIG 文件下定义的相应配置、并确保设置了所有依赖项。

    -基尔西