请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM67 工具与软件:
大家好!
我在 u-boot 已使用 GPIO 命令中使用了 am67 EVM。 如何确认 ?
与 EXP_GPIO0_38 (MCU_UART0_CTSN B5)相同、这是什么 ?
用法:
GPIO
-输入/设置/清除/切换指定的引脚
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
=> gpio status -a Bank gpio@4201000_: gpio@4201000_0: input: 0 [ ] gpio@4201000_1: input: 0 [ ] gpio@4201000_2: input: 0 [ ] gpio@4201000_3: input: 0 [ ] gpio@4201000_4: input: 0 [ ] gpio@4201000_5: input: 0 [ ] gpio@4201000_6: input: 0 [ ] gpio@4201000_7: input: 0 [ ] gpio@4201000_8: input: 0 [ ] gpio@4201000_9: input: 1 [ ] gpio@4201000_10: input: 0 [ ] gpio@4201000_11: input: 1 [ ] gpio@4201000_12: input: 0 [ ] gpio@4201000_13: input: 0 [ ] gpio@4201000_14: input: 0 [ ] gpio@4201000_15: input: 0 [ ] gpio@4201000_16: input: 0 [ ] gpio@4201000_17: input: 1 [ ] gpio@4201000_18: input: 1 [ ] gpio@4201000_19: input: 1 [ ] gpio@4201000_20: input: 1 [ ] gpio@4201000_21: input: 0 [ ] gpio@4201000_22: input: 0 [ ] gpio@4201000_23: input: 0 [ ] Bank gpio@23_: gpio@23_0: input: 1 [ ] gpio@23_1: input: 1 [ ] gpio@23_2: input: 0 [ ] gpio@23_3: input: 0 [ ] gpio@23_4: input: 0 [ ] gpio@23_5: input: 0 [ ] gpio@23_6: input: 0 [ ] gpio@23_7: input: 0 [ ] gpio@23_8: input: 0 [ ] gpio@23_9: input: 0 [ ] gpio@23_10: input: 0 [ ] gpio@23_11: input: 0 [ ] gpio@23_12: input: 1 [ ] gpio@23_13: input: 0 [ ] gpio@23_14: input: 1 [ ] gpio@23_15: output: 1 [ ] gpio@23_16: input: 1 [ ] gpio@23_17: input: 1 [ ] gpio@23_18: input: 0 [ ] gpio@23_19: input: 1 [ ] gpio@23_20: input: 0 [ ] gpio@23_21: input: 1 [ ] gpio@23_22: input: 0 [ ] gpio@23_23: input: 0 [ ] Bank gpio@600000_: gpio@600000_0: input: 0 [ ] gpio@600000_1: input: 0 [ ] gpio@600000_2: input: 0 [ ] gpio@600000_3: input: 0 [ ] gpio@600000_4: input: 0 [ ] gpio@600000_5: input: 0 [ ] gpio@600000_6: input: 0 [ ] gpio@600000_7: input: 0 [ ] gpio@600000_8: input: 0 [ ] gpio@600000_9: input: 0 [ ] gpio@600000_10: input: 0 [ ] gpio@600000_11: input: 0 [ ] gpio@600000_12: input: 0 [ ] gpio@600000_13: input: 0 [ ] gpio@600000_14: input: 0 [ ] gpio@600000_15: input: 1 [ ] gpio@600000_16: input: 1 [ ] gpio@600000_17: input: 1 [ ] gpio@600000_18: input: 1 [ ] gpio@600000_19: input: 1 [ ] gpio@600000_20: input: 1 [ ] gpio@600000_21: input: 1 [ ] gpio@600000_22: input: 1 [ ] gpio@600000_23: input: 0 [ ] gpio@600000_24: input: 0 [ ] gpio@600000_25: input: 0 [ ] gpio@600000_26: input: 0 [ ] gpio@600000_27: input: 0 [ ] gpio@600000_28: input: 0 [ ] gpio@600000_29: input: 0 [ ] gpio@600000_30: input: 0 [ ] gpio@600000_31: input: 0 [ ] gpio@600000_32: input: 0 [ ] gpio@600000_33: input: 0 [ ] gpio@600000_34: input: 0 [ ] gpio@600000_35: input: 0 [ ] gpio@600000_36: input: 0 [ ] gpio@600000_37: input: 0 [ ] gpio@600000_38: input: 0 [ ] gpio@600000_39: input: 0 [ ] gpio@600000_40: input: 0 [ ] gpio@600000_41: input: 0 [ ] gpio@600000_42: input: 0 [ ] gpio@600000_43: input: 0 [ ] gpio@600000_44: input: 0 [ ] gpio@600000_45: input: 0 [ ] gpio@600000_46: input: 0 [ ] gpio@600000_47: input: 0 [ ] gpio@600000_48: input: 0 [ ] gpio@600000_49: input: 0 [ ] gpio@600000_50: input: 0 [ ] gpio@600000_51: input: 0 [ ] gpio@600000_52: input: 0 [ ] gpio@600000_53: input: 0 [ ] gpio@600000_54: input: 0 [ ] gpio@600000_55: input: 0 [ ] gpio@600000_56: input: 0 [ ] gpio@600000_57: input: 0 [ ] gpio@600000_58: input: 0 [ ] gpio@600000_59: input: 0 [ ] gpio@600000_60: input: 0 [ ] gpio@600000_61: input: 0 [ ] gpio@600000_62: input: 0 [ ] gpio@600000_63: input: 0 [ ] gpio@600000_64: input: 0 [ ] gpio@600000_65: input: 0 [ ] gpio@600000_66: input: 0 [ ] gpio@600000_67: input: 0 [ ] gpio@600000_68: input: 0 [ ] gpio@600000_69: input: 0 [ ] gpio@600000_70: input: 0 [ ] gpio@600000_71: input: 0 [ ] gpio@600000_72: input: 0 [ ] gpio@600000_73: input: 0 [ ] gpio@600000_74: input: 0 [ ] gpio@600000_75: input: 0 [ ] gpio@600000_76: input: 0 [ ] gpio@600000_77: input: 0 [ ] gpio@600000_78: input: 0 [ ] gpio@600000_79: input: 0 [ ] gpio@600000_80: input: 1 [ ] gpio@600000_81: input: 0 [ ] gpio@600000_82: input: 0 [ ] gpio@600000_83: input: 0 [ ] gpio@600000_84: input: 0 [ ] gpio@600000_85: input: 1 [ ] gpio@600000_86: input: 0 [ ] gpio@600000_87: input: 0 [ ] gpio@600000_88: input: 0 [ ] gpio@600000_89: input: 0 [ ] gpio@600000_90: input: 0 [ ] gpio@600000_91: input: 0 [ ] Bank gpio@601000_: gpio@601000_0: input: 0 [ ] gpio@601000_1: input: 0 [ ] gpio@601000_2: input: 0 [ ] gpio@601000_3: input: 0 [ ] gpio@601000_4: input: 0 [ ] gpio@601000_5: input: 0 [ ] gpio@601000_6: input: 0 [ ] gpio@601000_7: input: 0 [ ] gpio@601000_8: input: 0 [ ] gpio@601000_9: input: 0 [ ] gpio@601000_10: input: 0 [ ] gpio@601000_11: input: 0 [ ] gpio@601000_12: input: 0 [ ] gpio@601000_13: input: 0 [ ] gpio@601000_14: input: 0 [ ] gpio@601000_15: input: 0 [ ] gpio@601000_16: input: 0 [ ] gpio@601000_17: input: 0 [ ] gpio@601000_18: input: 0 [ ] gpio@601000_19: input: 0 [ ] gpio@601000_20: input: 1 [ ] gpio@601000_21: input: 0 [ ] gpio@601000_22: input: 0 [ ] gpio@601000_23: input: 0 [ ] gpio@601000_24: input: 0 [ ] gpio@601000_25: input: 0 [ ] gpio@601000_26: input: 1 [ ] gpio@601000_27: input: 1 [ ] gpio@601000_28: input: 0 [ ] gpio@601000_29: input: 0 [ ] gpio@601000_30: input: 0 [ ] gpio@601000_31: input: 0 [ ] gpio@601000_32: input: 0 [ ] gpio@601000_33: input: 0 [ ] gpio@601000_34: input: 0 [ ] gpio@601000_35: input: 0 [ ] gpio@601000_36: input: 0 [ ] gpio@601000_37: input: 0 [ ] gpio@601000_38: input: 0 [ ] gpio@601000_39: input: 0 [ ] gpio@601000_40: input: 0 [ ] gpio@601000_41: input: 0 [ ] gpio@601000_42: input: 1 [ ] gpio@601000_43: input: 1 [ ] gpio@601000_44: input: 1 [ ] gpio@601000_45: input: 1 [ ] gpio@601000_46: input: 0 [ ] gpio@601000_47: input: 1 [ ] gpio@601000_48: input: 0 [ ] gpio@601000_49: input: 0 [ ] gpio@601000_50: input: 0 [ ] gpio@601000_51: input: 0 [ ]
这些是在 U-Boot 中启用的 GPIO。 您要找哪一个?
-基尔西