This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:TDA4VL-Q1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456574/tda4vl-q1-tda4vl-q1

器件型号:TDA4VL-Q1

工具与软件:

大家好、TI 团队:

测试 IIC 接口时、频率为1M、但 SCL 上升时间较慢、上拉电阻为4.7K、请参见图片:

我们试图将上拉电阻器4.7K 更改为1K、上升时间看起来不错、请看图片、但我们只 想更改寄存器值以改善上升时间、而不是更改上拉电阻器值、可以吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于节假日、将从12月25日到1月2日推迟答复。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你回来了吗? 能帮我解决吗?