主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP
工具与软件:
尊敬的 TI:
这是我第一次设置/启动您的 AP、因此我不确定我是否正确写入了所需的 TI e2e 格式。
请理解我。
我们想将 SD 卡映像刷写到您的 SK-AM62A-LP EVB 上、但启动失败。
我在终端上看不到任何启动日志。 我确认我的主机 PC 上的 COM 端口(4)已连接。
我们已经完成了下面的操作,这些都在 am62a 引导问题的常见问题解答。
刷写 tisdk-edgeai-image-am62axx-evm.wic.xz 的所有修订版本
(10.00.00.08、 09.02.00.05、 08.06.00.45)
-在 Linux PC 上刷写。
-使用 balene etcher 的管理员权限闪烁
以上所有结果都是相同的,它们与引导日志无关(无反应)。
您能否提供解决此问题的进一步指南?
谢谢