This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:AM62P:是否可以在基于 SDK 10.0的 Linux OS 上支持帧冻结检测?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449456/am62p-q1-am62p-can-frame-freeze-detection-be-supported-on-linux-os-based-on-sdk-10-0

器件型号:AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

您好 TI:  

对于 SDK 9.x、Linux OS 不支持帧冻结检测

我们之前讨论过这个主题。

AM62A7-Q1:如何在 DSS 中启用帧冻结检测。 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

目前 我们有一个新项目使用 AM62P 作为 SoC、SDK 版本为10.0。

我想知道是否修复了更新帧冻结问题?

是否可以在基于 SDK 10.0的 Linux 操作系统上支持帧冻结检测?

此致

Chunfu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有任何因素会阻止客户将帧冻结移植到 Linux 操作系统。 我们不支持 开箱即用功能、因为开源框架不支持帧冻结功能。 例如、与 DSS 紧密耦合的 DRM 框架没有用于支持帧冻结的挂钩。 如果我们编写自定义代码、 则没有 任何开源路径、并且需要在每个版本中迁移该代码。 因此、我们决定在 Linux 中不支持该功能。

    此致、
    Krunal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Krunal、

    感谢您的 答复。

    我有两个问题想与您仔细核实。

    由于 Linux 显示框架 DRM 不支持帧冻结检测、因此 TI 决定不在 Linux 中支持该功能、对吗?

    理论上,可以在 Linux 中开发一个帧冻结检测功能,但它应该是一个自定义代码,对吗?

    此致

    Chunfu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chunfu:

    对于这两个问题、您的理解是正确的。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Krunal、

    对于我们的项目, 帧冻结检测是必需的。

    您能否为  在 Linux 中实现帧冻结检测提供补丁或建议?

    此致

    Chunfu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们没有任何在 Linux 中实施的计划。 最佳方法是从 MCU+ SDK 中获取代码并尝试移植到 Linux。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Krunal、

    感谢您的建议。

    我们会就您的建议进行内部讨论、然后回复您。  

    此致

    Chunfu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Krunal、

    新年快乐!

    我们对此主题进行了内部讨论。

    我们想查看有关在 Linux 中进行帧冻结检测建议的更多详细信息。

    那么、您能否指出需要从 MCU + SDK 中获取哪些源代码?

    此致

    Chunfu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunfu:

    新年快乐! 以下是 MCU+SDK 示例: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62px/EXAMPLES_DRIVERS_DSS_SAFETY_TEST.html

    此致、
    Krunal