This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:功耗?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A, AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456224/am69a-power-consumption

器件型号:AM69A
主题中讨论的其他器件: AM68A

工具与软件:

尊敬的 Expert:

AM69A 的功耗是多少?

在不同的文件中可以看到不同的功耗

我还看到50W 是写在别处,请帮助确认。

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于节假日、将从12月25日到1月2日推迟答复。 感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但以理,我不确定我是否理解你的问题。 您的帖子提供了 您要的答案。
    ( 问题可能在于、AM62A、AM68A 和 AM69A 是否是不同的器件。 它们是。)

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    抱歉、拼写错误

    AM69A 的功耗是多少?

    在不同的文件中可以看到不同的功耗

    我还看到50W 是写在别处,请帮助确认。

    37路

    22瓦

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 功耗估算工具

    www.ti.com/.../sprujb1