This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:J784S4XG01EVM - Couldn't find /opt/edgeai-gst-apps

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1404575/j784s4xevm-j784s4xg01evm---couldn-t-find-opt-edgeai-gst-apps

器件型号:J784S4XEVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VMTDA4VHAM69A

工具与软件:

您好!

我已经按照此 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/09_01_00_06/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html#create-sd-card-with-default-images-using-script 中给出的流程 、并使用准备了 SD 卡 create-sdcard.sh 工程师。  注意:我将使用预编译文件来准备 SD 卡(从 SDK 安装预编译映像)  

但启动电路板后、我找不到这个  /opt/edgeai-gst-apps 目录 .
我目前正面临类似的问题、如本 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1396283/j784s4xevm-d3-engineering-imx390-not-detected 链接中所讨论的问题。 当我尝试运行时  init_script.sh 我找不到 这个  /opt/edgeai-gst-apps  目录 .
哪里出了问题? 为了获得此结果、我还需要做些什么吗? 请帮我解决这个问题。

谢谢!
Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    必须使用 tisdk-edgeai-image 目标文件系统进行构建。 请参阅以下页面:

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/latest/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1281833/faq-processor-sdk-j784s4-how-do-i-build-yocto-images-and-packages-for-j7-devices

    务必执行: echo 'arago_brand ="edgeai">> conf/local.conf

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana Jaimes:

    感谢您分享这些信息。 我相信大家分享的内容与 Yocto 构建相关。 但是、我将遵循此 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/09_02_00_05/exports/docs/linux/sdk.html# 链接中给出的方法、其中包括使用 Foundational_Components_Kernel 安装程序并使用内部提供的内核源代码进行构建  board-support/ti-linux-kernel-6.1.80+gitAUTOINC+2e423244f8-ti/  这个目录。

    请帮助我使用此方法获取 edgeai-gst-apps。  

    谢谢!
    Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    您是否打算共享内核用户指南的链接? 您使用的是哪个预编译映像? 您是否正在查找 edgeai-gst-apps 库? https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-apps

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana Jaimes:

    >您使用的是哪个预编译映像?

    我正在使用它  ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_02_00_05-Linux-x86-Install.bin 在我的主机设置中安装源文件、以及使用准备 SD 卡  ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_02_00_05/bin/create-sdcard.sh。 即使在这里、我也找不到这个/opt/edgeai-gst-apps 目录。

    然后、为了构建和安装内核、我将使用其中存在的内核源代码  TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-ADAS-j784s4-evm-09_02_00_05/board-support/ti-linux-kernel-6.1.80+gitAUTOINC+2e423244f8-ti/  目录中并按照此 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/09_02_00_05/exports/docs/linux/Foundational_Components_Kernel.html 链接中给出的步骤操作。 即使这样 、我们也找不到这个/opt/edgeai-gst-apps 目录。

    TDA4VM 套件及其预构建的映像(.. .wic.xz )在其处理器页面中、我们可以直接获取此目录。 但不适用于该 TDA4VH 套件。

    我们在这里是否有任何错误或误解?  请帮助我们澄清。

    注意:我目前还没有使用 Yocto 构建。 我仅使用中提供的内核源代码  TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-ADAS-j784s4-evm-09_02_00_05/board-support/ti-linux-kernel-6.1.80+gitAUTOINC+2e423244f8-ti/ 目录。  

    请告知我们要进行的更改以获取 /opt/edgeai-gst-apps 目录。  

    谢谢!
    Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    如前所述、不再提供预构建映像、文档将进行更正以反映这一点。 您可以使用 AM69A Edge AI WIC 映像、但这未在 J784S4 EVM 上验证、因此我们不建议这样做。 正确的方法是按照前面提到的方法使用 tisdk-edgeai-image 目标文件系统进行 Yocto 构建。

    边缘 AI SDK 的元层: https://git.ti.com/cgit/edgeai/meta-edgeai/?h=kirkstone

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana Jaimes:

    >正确的方法是使用 tisdk-edgeai-image 目标文件系统进行 Yocto 构建。  边缘 AI SDK 的元层: https://git.ti.com/cgit/edgeai/meta-edgeai/?h=kirkstone

    感谢您对此进行澄清。  

    谢谢!
    Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana Jaimes:

    符合您的建议。  我们按照 Yocto 构建说明进行了添加 echo 'arago_brand ="edgeai">> conf/local.conf。  这导致了映像的创建 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm-20240923083404.rootfs.wic.xz、  我们使用 balenaEtcher 刷写到 SD 卡中。  

    但是、我们在尝试引导套件时遇到了问题。 我们使用 minicom 通过 J49连接器进行连接、列出的 USB 设备为 /dev/ttyUSB0、 /dev/ttyUSB1、 /dev/ttyUSB2和 /dev/ttyUSB3 . 我们打开了所有这些器件、但无法接收任何引导日志或输出来控制套件。 此外、我们在 J8或 J9连接器上都没有看到任何显示输出。

    相比之下、使用映像进行刷写时工作正常  tisdk-adas-image-j784s4-evm-20240821121422.rootfs.wic.xz  实例  echo "Arago_brand ="ADAS">> conf/local.conf。  在本例中、我们使用  /dev/ttyUSB0、  而且我能够查看启动日志并能够控制系统。

    我们在这里遗漏了什么? 请在此处帮助我们完成 edgeai 部分。

    谢谢!
    Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这方面有什么更新吗? 这个问题仍然存在、我们希望解决这个问题、以便我们能够进一步开展我们的工作。

    谢谢!
    Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    很抱歉响应出现延迟。 本常见问题解答中的步骤已验证: [常见问题解答] PROCESSOR-SDK-J784S4:如何为 J7器件构建 Yocto 映像和软件包? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    请尝试再次运行以下步骤并遵循这些步骤。

    MACHINE=j721e-evm bitbake -c cleanall tisdk-edgeai-image
    MACHINE=j721e-evm bitbake -k tisdk-edgeai-image

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana Jaimes:

    我们也尝试过相同的方法。 我们是针对 J784s4-EVM 进行构建的、以下是我们遵循的步骤
    echo 'arago_brand ="edgeai">> conf/local.conf

    MACHINE= 78784s4-evm bitbake -k tisdk-edgeai-image
    然后、使用最终映像刷写了 SD 卡、并尝试引导套件、但套件未启动、我们也无法通过 minicom 看到任何日志。
    我们已经完成了此链接 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/latest/exports/docs/linux/中给出的全部步骤 Overview_Building_、现已 将 ADAS 替换为 edgeai、因为我们需要 edgeai 构建。

    在尝试使用时是一样的 高级驾驶辅助系统 而不是 edgeai ,它运行良好,可以看到套件正在启动的时候。 但我们需要 edgeai 构建。  

    请帮我们解决这个问题。

    谢谢!
    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana Jaimes:

    是否有任何更新? 请帮我们解决这个问题。

    谢谢!
    Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    由于节假日、请预计响应时间会延迟。 感谢您的理解。

    - Fabiana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    您是否在 SDK 的最新10.1版本上尝试过此功能?

    谢谢!

    Fabiana