This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:如何在评估板上启动 Android Automotive?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455170/j722sxh01evm-how-to-boot-android-automotive-on-the-evaluation-board

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:


用户指南指出、该电路板具有 Android 的开箱即用演示、但我找不到任何其他信息。

请提供指向构建和闪存 Android 汽车的指南的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能帮我弄清楚在哪里提到了同样的问题?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、  

    请参阅: J722SXH01EVM 评估模块用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     E2E 回复将因 TI 假日(圣诞节)而延迟。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟。

    为了澄清这一点、我们没有 J722s 中用于 Android 的开箱即用演示。

    我们目前仅为此器件提供了以下内容

    让我在内部纠正这个问题。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、  

    由于没有 Android 的开箱即用演示,您能否确认该板是否支持 Android ?
    如果是、您能否链接到为 J722S EVM 构建和安装 Android Automotive 的说明。  
    另外、请确认主板是否具有管理程序支持、以便我们可以在虚拟机中通过 QNX 安装 Android。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此电路板支持 Android。 但是、除非我们有强大的商业案例、否则 TI 不会计划在这些设备上支持 Android。 如果有的话、请与您当地的 TI 销售团队取得联系。

    在管理程序支持方面、SOC (TDA4VEN)可以在 A53内核上运行管理程序。 但是、TI 不支持 QNX 管理程序版本。 您必须联系 BlackBerry QNX 以获得软件请求。

    谢谢。