This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:TIOVX MSC (多标量)节点是否支持 AM62A 上的就地运行?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457712/am62a3-does-tiovx-msc-multi-scaler-node-support-in-place-operation-on-am62a

器件型号:AM62A3

工具与软件:

您好!

我在 AM62A 平台上的 Edge AI SDK 9.2中使用了 TIOVX 框架。 我将基于 gsttiovxsso.c 开发 Gstreamer 插件、并通过为 MSC 节点实现就地处理来尝试优化我的流水线。

当前设置:


-硬件: AM62A EVM
- SDK 版本: Edge AI SDK 9.2.
-操作系统: Linux 5.10.168.
- Gstreamer 版本: 1.16.3.

我要实现的目标:


我想就地执行 MSC 操作(使用相同的缓冲器进行输入和输出)、以减少存储器使用并提高性能、因为我的输入和输出图像格式和尺寸是相同的:
-图像格式:TIVX_DF_IMAGE_NV12
-分辨率: 1920x1080
-颜色格式: NV12.

当前实施的方案:


我将扩展 GstTIOVXSiso 基类并实现自定义元素。 相关代码如下:

static gboolean
gst_ti_msc_init_module (GstTIOVXSiso self, vx_context context,
GstCaps in_caps, GstCaps out_caps, guint num_channels)
{
    GstTiMsc msc = GST_TI_MSC (self);
    vx_status status = VX_FAILURE;
    // Create MSC node
    msc->node = tivxMscNode(context,
    msc->input_image, // vx_image input
    msc->output_image, // vx_image output
    &msc->msc_create_params); // tivx_msc_create_params_t
    if (VX_SUCCESS != status) {
    GST_ERROR_OBJECT (self, "Failed to create MSC node");
    goto exit;
}
    return TRUE;
exit:
    return FALSE;
}

我想对其进行修改、以便使用 transform_ip、而不使用 transform、类似于:

static GstFlowReturn
gst_ti_msc_transform_ip(GstBaseTransform trans, GstBuffer buf)
{
    GstTiMsc self = GST_TI_MSC(trans);
    // ... setup code ...
    // Use same buffer for input and output
    vx_image image = get_image_from_buffer(buf);
    status = tivxMscNode(context, image, image, &msc_params);
    // ... cleanup code ...
return ret;
}

问题:


1. TIOVX MSC 节点是否支持在 AM62A 平台上进行就地操作?
2.如果是、就地处理有哪些要求或限制?
3.是否有示例代码显示如何配置节点以进行就地操作?
4.在 AM62A 平台上、该就地操作的性能如何? 是否存在任何需要注意的限制?
5.如果支持就地,我是否需要在图形或节点参数中进行特殊配置?

如果不支持就地操作、是否还有其他建议的方法来优化存储器使用、同时考虑 AM62A 平台的特性?

感谢您的帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁海仁

    感谢您的详细说明。 让我内部检查、几天后再联系您。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     梁海仁

    MSC 要执行什么操作
    输入和输出分辨率如何相同
    如果是、则无需正确扩展?

    您是否尝试将 MSC 用于其他目的而不是进行缩放?

    此致
    Rahul T R