工具与软件:
问题:
(1) DSP 内的 DPLL 的精度是多少? 是否约为1700ppm?
请提供 DPLL 的精度。
(2) CLKOUT 是否可能由于 DSP 中的内部缺陷而波动?
(3) CLKOUT 波动的原因是什么?
用法:
(1)我正在使用 TMS320VC5507PGE。
(2)从外部振荡器到 DSP 引脚13的 I INPUT 16.384MHz (±10ppm)。
(3)时钟在 DSP 内部乘以12、以在196.608MHz 上运行。
(寄存器设置:PLL multi=24、PLL DIV=1)
(4) I OUTPUT 16.384MHz、即196.608MHz 的1/6、连接到 CLKOUT (引脚15)。
(5) DSP 电源电压为1.62V。
问题:
CLKOUT 频率:16.384MHz、但在16.384MHz 和16.356MHz 之间波动。
(1)当环境温度低于10°C 或高于30°C 时、输出16.384MHz。
(2)在25°C 附近、它变成了16.356MHz。 (-0.17%[-1700ppm])
(3)启动时、它可能在大约10秒内从16.384MHz 逐渐下降并稳定至16.356MHz。
对温度敏感、如果环境温度比异常状态变化几度、它将返回16.384MHz。
(4) DSP 引脚上没有焊接缺陷。
(5)当异常时、外部振荡器稳定在16.384MHz。 波形没有问题。
(6) 1.6V 电源电压实际测量值为1.62V。 (7) 1.6V 电源的噪声约为70 [mVp-p]。
(8)当 CLKDIV="000"时、CLKOUT:196.328MHz。 正常值应为196.608MHz。
(9)这种情况出现在5个 DSP 中的2个中。