工具与软件:
您好!
很抱歉这么晚才回复。 这是对原始主题的反馈。
>我认为这是在 k3-am625.dtsi 文件的内核 devicetree" a53_opp_table"节点中定义的。 我想您可以修改 a53_opp_table 节点来添加125MHz 支持、但它只是没有在 SDK 中进行验证。
客户尝试了以下更改、现在 A53可与125MHz 配合使用。 您能否仔细检查这些更改是否正确?
opp-125000000 {
opp-hz = /bits/ 64 <125000000>;
opp-supported-hw = <0x01 0x0007>;
clock-latency-ns = <6000000>;
opp-suspend;
};
并且客户可以大幅降低频率、例如20MHz。
opp-20000000 {
opp-hz = /bits/ 64 <20000000>;
opp-supported-hw = <0x01 0x0007>;
clock-latency-ns = <6000000>;
opp-suspend;
};
他们想知道器件支持的最低频率。
您能告诉我相关信息吗?
谢谢。此致、
田代浩一郎