This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:多个摄像头的编码功能的实现(通过单独的任务)

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458090/processor-sdk-j784s4-implementation-of-encoding-function-for-multiple-camera-through-separate-tasks

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在尝试开发一个将对从摄像头图形中接收到的输入图像进行编码的应用。 它在单个摄像头中完成并且完美地工作、但现在我需要它用于多个摄像头、以便可以获取每个摄像头图形中的 LDC OUT 图像并进行编码、从而为每个摄像头创建单独的编码视频。  

简单的实施架构如下所示:

我已经为每个摄像头分别创建了一个任务、以便接收 LDC 图像和创建视频、并运行所有任务、但代码已崩溃。

请帮助我实现编码功能、其中单独的任务可以为从图形 (来自多任务应用)接收的 LDC 输出创建编码视频。 任务应该并行运行、以便每个任务的已编码视频可以并行运行。  

目前我使用的是 SDK 版本"09_01_00_06"。

此致、

Hemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemraj:

    请帮助我实施编码功能、在该功能中、单独的任务可为从图形接收的 LDC 输出创建编码视频

    编码是否由 H/W H.264 IP 完成?

    崩溃是否与 LDC H/W IP、H.264 H/W IP 相关、还是主要与 S/W 实现相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gnag:

    感谢您的快速回复!

    编码是否由 H/W H.264 IP 完成?

    是、使用 HW H.264进行编码。

    崩溃是与 LDC H/W IP、H.264 H/W IP 有关、还是主要与软件实施有关?

    崩溃与可能的软件实现有关、因为每个摄像头的实现正常。

    此致、

    Hemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemraj:

    感谢您提供的信息!

    我会将您的问题转给软件专家。