This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:u-boot 身份验证通过失败

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453951/processor-sdk-am62x-u-boot-boot-authentication-passed-fail

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

你好。

我正在使用 AM62x 电路板进行开发。

在进行各种测试时、有时会发生 U-boot 失败。

在由于重新接通电源而进行引导测试期间、会发生以下日志。

身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
TI_SCI 系统控制器@44043000:TI_SCI_GET_RESPONSE:消息接收失败。 RET =-110
TI_SCI system-controller@44043000:消息未确认身份验证失败!
###错误###请重置主板###

我所使用的 SDK 的 Linux 版本是5.xx。 08.06.00.42 (2023年2月24日)

您能告诉我此问题的补丁历史记录已更改吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在8.6 SDK 之上实现了哪些更改?

    此外、该问题是否会在每次启动时仍然存在?

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这是偶尔出现的引导失败的症状。
    我将使用 u-boot 中 build-reliabilities/ti-linux-firmware/ti-sysfw 目录下的所有文件对其进行测试并更新为最新版本。

    是否有可以帮助我的补丁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内核版本与 TI-FW 二进制文件不匹配可能会导致问题。

    您是否可以对所有二进制文件使用相同的发布版本、并检查问题是否仍然存在?

    此致、
    Aparna