请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具与软件:
亲爱的支持者、
当我尝试 在头文件中包括 FreeRTOS.h 时,我得到了问题作为波纹管。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗? 在我删除 FreeRTOS.h 后、问题就消失了。 但我真的需要它、因为我想在 task.h 中使用某些结构、但 task.h 请求包含 freertos.h
"C:/ti/ti-cgt-c7000_3.1.0.LTS/include/c7x_strm.h、第471行:错误#41:需要一个标识符
"c:/ti/ti-cgt-c7000_3.1.0.LTS/include/c7x_strm.h、第581行:错误#41:需要一个标识符
"c:/ti/ti-cgt-c7000_3.1.0.LTS/include/c7x_strm.h、第693行:错误#41:需要一个标识符
谢谢!