This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:如何将 TIDL 流水线与 YUV 摄像头配合使用

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458036/j721s2xsomxevm-how-to-use-tidl-pipeline-with-yuv-camera

器件型号:J721S2XSOMXEVM

工具与软件:

您好、TI 专家!

我计划使用 YUV 摄像头与物体检测网络,我想知道如何改变下面的管道.

software-dl.ti.com/.../group_apps_dl_demos_app_tidl_od_cam.html

YUV 格式为 YUV422、那么我是否要使用 VISS 输出端的灵活 CC 块将 Yuv422转换为 yuv420?

此致、

Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juhunyun、您好!

    由于您的输入是 YUV422格式、因此不会使用 VISS。 您可以使用 LDC 来执行此格式转换、也可以使用 DSS M2M 模块。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Brijesh、

    感谢您快速回答。

    谢谢、我将按照您的建议尝试 LDC。

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。