This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:AM6421中 MII 模式下的 MAC 和 PHY

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6421, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454598/am6421-mac-and-phy-in-mii-mode-in-am6421

器件型号:AM6421
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

   我们将 AM6421与 MCU+SDK _am64x_09_02_00_50搭配使用。

   我们在定制板中使用了 DP83822 Phy。

   我们已成功连接 ICSSG 端口、并测试了 RGMII 模式下的 DP8322 PHY。 我们在环回和外部 ping 中进行了测试、运行正常。

   我们需要在项目中以 MII 模式工作、以便实现 Profinet IRT。 我们已      在 SysConfig 中将接口配置为 MII 模式、下面也附加了相同的配置。

   DP83822配置为 MII 模式。 下面附加了寄存器转储。

我们需要您的支持来确定是否遗漏了在 MII 模式下运行 MAC 和 PHY 的任何配置。

   我们无法 在 MII 模式下从 SDK 测试 enet_icssg_loopback_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例。

   

配置为 MII 模式后的 DP83822寄存器转储

PHY 2:配置后
PHY 2:BMCR[0x0]= 0x6100
PHY 2:BMSR [0x1]= 0x7849
PHY 2:PHYIDR1[0x2]= 0x2000
PHY 2:PHYIDR2[0x3]= 0xa240
PHY 2:ANAR[0x4]= 0x01e1
PHY 2:ANLPAR[0x5]= 0x0000
PHY 2:ANER[0x6]= 0x0004
PHY 2:ANNPTR[0x7]= 0x2001
PHY 2:ANNPRR[0x8]= 0x0000
PHY 2:CR1[0x9]= 0x0000
PHY 2:STS1[0xA]= 0x0100
PHY 2:PHYSTS[0x10]= 0x000c
PHY 2:BISCR [0x16]= 0x0140
PHY 2:1KSCR[0xF]= 0x0000
PHY 2:RCSR[0x17]= 0x0041
PHY 2:PHYCR[0x19]= 0x0022

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的提问。

    我会检查一下、然后回复给您。

    因为团队是在圣诞节,新年假期。 请在1月1日的一周内专家一些回应。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="580104" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454598/am6421-mac-and-phy-in-mii-mode-in-am6421 "]我们无法 在 MII 模式下测试 SDK 中的 enet_icssg_loopback_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例。

    您究竟面临什么问题?

    此致

    Ashwani