This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6446:TMS320DM6446BZWT 与 TMS320DM6446BZWT8之间有何差异?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457709/tms320dm6446-what-is-the-difference-between-tms320dm6446bzwt-and-tms320dm6446bzwt8

器件型号:TMS320DM6446

工具与软件:

TMS320DM6446BZWT 与 TMS320DM6446BZWT8之间有何差异?

我收到一位客户的问题、我想要一个明确的答案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirakata-San:

     数据表具有以下器件命名规则。 "8"表示810Mhz DSP、405MHz ARM9。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsai、您好!

    感谢您快速回答。 我理解答案。

    谢谢你。