工具与软件:
您好!
我制作了一个 QT GUI 应用程序、我有两个系统、一个有显示器、另一个没有显示器、但当我在两个系统上运行相同的应用程序时、一个没有显示器、显示 CPU 使用率较高 weston -idle-time=0 占据的份额更多 60%的 CPU 和 CPU 总使用量将通过应用程序分配到100以上 . 带显示屏的那个与相同 0 CPU 使用率、我在该系统中的总使用率约为10%。
我有几个疑问,因为这,他们是-
- 具有相同 Weston 配置和 weston.ini 脚本的两个系统有何不同。
- 由于电池板没有反馈、并且由于 DTS 面板时序、我的处理器认为有一个显示器始终连接正确? 通过检查/dev/fb0并且在两个器件中都未枚举的 dmesg 中没有 DRM 错误、可以确认这一点。
- 是否有办法解决此问题、以及为什么会发生这种情况?
请帮助我们尽快解决这个问题。
此致
Roshan Rajagopal