工具与软件:
您好!
我正在尝试将 AM623与 DP83848以太网 PHY 连接。 但在引导 Linux 时、它显示以下错误
[ 3.282475] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:在手动模式下配置 MDIO
[ 3.335653] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:Davinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[7.446063] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA01103, cpsw version 0x6BA81103端口: 3 quirks: 00000006.
[ 7.459109] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:/bus@f0000/ethernet@8000000/ethernet-ports/port@2 read phy-mode err -22
[7.486254] am65-cpsw-nuss:80000.ethernet 探测器失败、错误为-22
下面添加了 Linux 器件树配置。
dp83848 phy 配置为"RMII" mod、地址为"1"。 GPIO 引脚"GPIO1_0" 用作 PHY 复位信号。
我已在 u-boot 器件树中应用了此相同的配置、并且工作正常、但在 Linux 中、引导时显示错误。