请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM69 工具与软件:
您好!
使用 AM69和我们的 Toradex Aquila 板,我们看到了这个内核错误:
ti-udma 31150000.dma-controller: get channel fail in udma_of_xlate.
您是否知道这一点? 如果是、原因是什么、或者您能指出如何解决此错误?
欢迎您提供任何帮助、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Keerthy、您好!
感谢您的答复。 我们现在注意到、该问题不是系统性的、因此通过对电路板进行的重新启动、我无法重现问题。 我会在此处发布完整的日志、但可以看到由于某种原因、此消息消失了。
e2e.ti.com/.../ti_2D00_udma.txt
我想这个报告实际上来自 k3-k784s4-main.dtsi 器件树、但这也是我们为电路板应用的器件树: https://git.toradex.com/cgit/linux-toradex.git/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am69-aquila.dtsi?h=toradex_ti-linux-6.6.y
我们使用的是 SDK 10.01.10版。
如果您需要其他东西、请告诉我、谢谢!