This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:如何支持4GB DDR

Guru**** 2542500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458019/am5726-how-to-support-4gb-ddr

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件: AM5716

工具与软件:

我们在边界中使用 EMIF1和 EMIF2、每个 EMIF 连接到2GB DDR。 其总容量为4GB DDR。

在5726 TRM 中、我找到了以下描述:

两个32位 DDR 控制器(EMIF1和 EMIF2)、每个控制器支持以下特性:

–通过一个芯片选择支持高达2 GiB 的存储器密度、从而提供4的总 SDRAM 空间

GIB 可通过进行寻址 MPU 扩展地址范围 .

我在 E2E 论坛中读了一些关于4GB DDR 的主题、、并在本文档中按照3.3.4.3配置了我的代码:

www.ti.com/.../sprac36e.pdf

、我的配置为:

在 MLO&u-boot-2019中:

1. u-boot-2019.01/configs/am57xx_evm_defconfig:

CONFIG_ARMV7_LPAE=y

CONFIG_PHYS_64bit=y

2. u-boot-2019.01/include/configs/am57xx_evm.h

#define CONFIG_VITY_BIG_RAM
#define CONFIG_MAX_MEM_MAPPED 0x80000000
3. u-boot-2019.01/board/ti/am57xx/board.c:

静态常量结构 dmm_lisa_map_REGS beagle_x15_lisa_regs ={
.dmm_las_map_0 = 0x00000000、
.dmm_las_map_1 = 0x00000000、
.dmm_las_map_2 = 0x80740300、
.dmm_las_map_3 = 0xFF020100、
.is_ma_present = 0x1
};

int dram_init_banksize (void)

u64 ram_size;

RAM_SIZE = 0x100000000;//board_ti_get_emif_size ();

gd->bd->bi_dram[0].start = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE;
gd->bd->bi_dram[0].size = get_effect_memsize();
如果(RAM_SIZE > CONFIG_MAX_MEM_MAPPED){
gd->bd->bi_dram[1].start = 0x200000000;
gd->bd->bi_dram[1].size = ram_size - CONFIG_MAX_MEM_MAPPED;
}

返回0;
}

我从 SDK:ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03-installer.bin 复制以下设置

www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-DRA7X

const 结构 eMIF_REGS emif1_ddr3_532_MHz_1CS_2G ={
SDRAM_CONFIG_INIT = 0x61851ab2、
SDRAM_CONFIG = 0x61851ab2、
.SDRAM_CONFIG2 = 0x08000000、
.ref_ctrl = 0x000040F1、
.ref_ctrl_final = 0x00001035、
.SDRAM_tim1 = 0xCCCF36B3、
.SDRAM_tim2 = 0x30BF7FDA、
SDRAM_tim3 = 0x427F8BA8、
.read_idle_ctrl = 0x00050000、
.zq_config = 0x0007190B、
.temp_alert_config = 0x00000000、
.emif_DDR_phy_ctlr_1_init = 0x0024400B、
.emif_DDR_phy_ctlr_1 = 0x0E24400B、
.emif_DDR_ext_phy_ctrl_1 = 0x10040100、
.emif_DDR_ext_phy_ctrl_2 = 0x00910091、
.emif_DDR_ext_phy_ctrl_3 = 0x00950095、
.emif_DDR_ext_phy_ctrl_4 = 0x009B009B、
.emif_DDR_ext_phy_ctrl_5 = 0x009E009E、
.emif_rd_wr_lvl_rmp_win = 0x00000000、
.emif_rd_wr_lvl_rmp_ctl = 0x80000000
.emif_rd_wr_lvl_ctl = 0x00000000、
.emif_rd_wr_exec_thresh = 0x00000305
};

const 结构 eMIF_REGS emif2_ddr3_532_MHz_1CS_2G ={
SDRAM_CONFIG_INIT = 0x61851B32、
SDRAM_CONFIG = 0x61851B32、
.SDRAM_CONFIG2 = 0x08000000、
.ref_ctrl = 0x000040F1、
.ref_ctrl_final = 0x00001035、
.SDRAM_tim1 = 0xCCCF36B3、
SDRAM_tim2 = 0x308F7FDA、
SDRAM_tim3 = 0x427F88A8、
.read_idle_ctrl = 0x00050000、
.zq_config = 0x0007190B、
.temp_alert_config = 0x00000000、
.emif_DDR_phy_ctlr_1_init = 0x0024400B、
.emif_DDR_phy_ctlr_1 = 0x0E24400B、
.emif_DDR_ext_phy_ctrl_1 = 0x10040100、
.emif_DDR_ext_phy_ctrl_2 = 0x00910091、
.emif_DDR_ext_phy_ctrl_3 = 0x00950095、
.emif_DDR_ext_phy_ctrl_4 = 0x009B009B、
.emif_DDR_ext_phy_ctrl_5 = 0x009E009E、
.emif_rd_wr_lvl_rmp_win = 0x00000000、
.emif_rd_wr_lvl_rmp_ctl = 0x80000000
.emif_rd_wr_lvl_ctl = 0x00000000、
.emif_rd_wr_exec_thresh = 0x00000305
};

我在 emif_get_reg_dump()中使用了这些设置。

uboot 可以打印4GB 日志。

Cat /proc/meminfo 显示8GB 左右。

但是、我使用 memtester、它崩溃。 如何使4GB DDR 正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好??

    您能分享更多有关您的设置的信息吗、您能分享您的 EMIF 工具副本吗? 可能存在设置不正确的问题。  

    您是否还可以确认您已遵循 DDR3电路板设计和布局指南?

    如需更多信息、请参阅以下 DS 章节: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am5728.pdf#page=377

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue

    客户使用 AM5716作为其最后一代产品、目前正在更新至 AM5726。

    它们在 AM5716客户电路板中使用2GB DDR。  

    现在、新设置仅将2GB DDR 替换为4GB DDR、并将 AM5716替换为 AM5726。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Zekun 的背景介绍、

    您能否让客户回答我的上述问题?

    您能分享更多有关您的设置的信息吗、您能分享您的 EMIF 工具副本吗?

    您是否还可以确认您已遵循 DDR3电路板设计和布局指南?

    如需更多信息、请参阅以下 DS 章节: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am5728.pdf#page=377

    [报价]

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我们已经检查了我们的电路板设计、 使用了错误的电阻。 、后,它的 memtester 工作良好。 Thnaks 非常适合您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认您找出并分享您的解决方案!

    此致!

    若苏厄