This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:仅通过 SD 卡进行 TDA4AL HS 密钥刻录

Guru**** 2551210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458945/tda4al-q1-is-tda4al-hs-key-burn-via-sd-card-only

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家 J ü、

TDA4AL HS 钥匙是否只能通过 SD 卡烧录?

它可以通过 主域或其他接口的 USB 或 UART 进行烧录吗?

此致

Juanli Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Juanli  

    [报价用户 id="515103" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458945/tda4al-q1-is-tda4al-hs-key-burn-via-sd-card-only "]

    TDA4AL HS 钥匙是否只能通过 SD 卡烧录?

    [报价]

    是的、您可以使用 SD 引导模式来运行 Keywriter 工具。

    [报价用户 id="515103" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458945/tda4al-q1-is-tda4al-hs-key-burn-via-sd-card-only "]

    它可以通过 主域或其他接口的 USB 或 UART 进行烧录吗?

    [报价]

    您可以 使用 ROM 支持的任何引导模式来加载 Keywriter 工具。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    根据您的信息,所以我们可以加载 Keywriter 应用程序和 tifs 作为 tiboot3.bin 和 systfw.itb 通过 USB 引导模式在 HS-USB FS 设备上为 电子保险丝写入,是正确的吗?

    谢谢!

    Jasen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jasen、

    根据您的信息、我们可以在 HS-USB 设备上通过 FS 启动模式加载 keywriter 应用程序和 tifs 作为 tiboot3.bin 和 systfw.itb 用于 电子保险丝编写、是否正确?

    似乎有些困惑在这里, Keywriter 图像本身 由 Keywriter TIFS + SBL Keywriter 应用+ OTP 证书组成。 建议 您浏览 PDK 文档 以更好地理解 Keywriter。

    您可以使用 DFU 或 SD 引导模式加载 Keywriter。

    此致
    Diwakar