This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:当设备树配置了1G 存储器时、FREE -m 命令仅显示约372M 可用空间

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428258/am62a7-when-the-device-tree-is-configured-with-1g-of-memory-but-the-free--m-command-only-shows-around-372m-available

器件型号:AM62A7

工具与软件:

问题的背景 :sdk:ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62axx-evm-09_02_00_05.   

器件树分配1G 的内存、但实际上、当通过命令检查时、只有372M 可用。

k3-am62a7-sk.dts 的器件树文件:

电路板上的显示屏显示 memtotal 仅为372MB。

如何配置设备树以确保显示完整的1G 内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Linux 在 DTS 文件中刻出保留内存后的可用内存。

    请检查   k3-am62a7-sk.dts 中的保留存储器