This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:am64x security-x509-certificate-documentation 中 OID 1.3.6.1.4.1.294.1.9的定义

Guru**** 2547740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458037/processor-sdk-am64x-definition-of-oid-1-3-6-1-4-1-294-1-9-in-the-am64x-security-x509-certificate-documentation

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

为了了解我们在此设备的安全启动过程中遇到的问题、我们一直在研究代码的签名方式;请注意、 TISCI 用户指南10.01.08版的"security-x509-certificate-documentation"中的"系统固件扩展"部分未描述 OID 1.3.6.1.4.1.294.1.9

方法  正弦值 am243x 文档中的说明、但这似乎与 am64x 版本略有不同(这本身并不奇怪、只是 Google 搜索"1.3.6.1.4.1.294.1.9"会显示一个、而不是另一个)

是的、我们可以在我们的编译树中的 core-secdev-k3 templates 目录下找到编译过程使用的版本、因此解码不是问题-但根据所有其他 OID 的记录方式、最好以类似的方式记录此条目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    您将在 AM64x TRM 中找到引导 ROM 支持的 x.509 OID 扩展。
    例如、AM64x TRM 中的"4.7.5.2扩展引导信息详细信息"包含有关 OID 1.3.6.1.4.1.294.1.9的信息。
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我同意;虽然我没有看到这个实际的参考,没有太多的困难找到信息。 只是如果在 TISCI 用户指南的"security-x509-certificate-documentation"部分中将此 OID 与所有其他 OID 一起记录在一起、将会使其*更容易并且更方便。

    感谢您抽出时间进行回复。