This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM69A:从 EMMC 引导、不带 SD 卡

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459027/faq-am69a-booting-from-emmc-without-sd-card

器件型号:AM69A
主题中讨论的其他器件:AM69

工具与软件:

如何在不使用 SD 卡的情况下从 eMMC 引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    执行以下步骤可以在理想情况下解决问题:

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    对于 SDK 版本<= 08.06 SDK、还应应用以下更改并重新编译 u-boot。

    e2e.ti.com/.../7041.u_2D00_boot_5F00_cfg-changes.patch

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    •  完成后、将以下文件复制到 SD 卡的 FAT 32分区:
      • tiboot3.bin、
      • sysfw.itb : 仅 J721E SOC (即 J721E、J721E-SK...)需要
      • tispl.bin、
      • u-boot.img
      • uEnv.txt
    • 现在、您可以按照以下步骤操作

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    e2e.ti.com/.../6064.mksdboot.sh

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    注意:对于 AM69、交换机配置是相同的、但 SW8使用的不是 SW11、而 SW9使用的是 SW7。

    对于其它电路板、请查阅 Linux SDK 文档中在线提供的硬件 EVM 设置来获得开关设置。

    此致

    Gokul