请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6421 工具与软件:
您好... 我在 CCSv20中设置一个新项目有点失落... (对于 AM64x-EVM)没有可开始使用的示例。
我要设置 AM6421安全模块、其中包含:
-用于2个内核的空项目(A53、R5F0_0)
- A53运行 FreeRTOS 支持: USB、以太网、DDR、GPMC
- R5F 运行 nortos
如果工作区还可以使用提供的 SBL_NULL (MCU_SDK 10)同时调试两个内核、效果也会更好。
您能举个例子来说明如何操作吗?
谢谢你。