工具与软件:
您好!
我试着用 am5726 PRU 制作一些 POC。
PRU_CONTROL 和 PRU_CYCLE。
我没有找到任何手在 matherials 为 am5726。
任何示例都有帮助。
谢谢
Raste.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Rasty、
这里还提供了一些其他信息:
https://www.ti.com/lit/an/sprace9a/sprace9a.pdf
一般来说、动手实验适用于 AM57x。
此致!
若苏厄
Rasty、
这些示例适用于 AM57。 如我发送的链接中所示:

我的声明:
通常、动手实验适用于 AM57x
-训练是一样的。
-Jsoue.
Rasty、您好!
从最新的 AM57x SDK 9.3文档中删除了 PRU 小节。 我认为这是因为 SDK 9.3中的 Linux 版本没有提供正确的中断设置、从而无法正确加载 RPMsg 示例。 Josue 可以让您指向 e2e 线程、我们在该线程中提供代码补丁以使该示例正常运行。
同时、您可以参阅最新 AM64x SDK 文档的 PRU 小节。 如您所述、AM57x 上的 PRU 子系统与 AM64x 上的 PRU 子系统不同。 不过、我撰写文档时使用的方式是、如果您使用 AM57x、您仍然可以使用相同的文档。
以下是顶层概述、其中包含重要链接:
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/10_00_07_04/exports/docs/common/PRU-ICSS/Overview.html
这是"入门实验室"。 如果我是你,我会从那里开始:
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/10_00_07_04/exports/docs/common/PRU-ICSS/PRU-Getting-Started-Labs.html
正如我在"支持的处理器"一节中所说的那样、这些实验也应适用于 AM57x。 如果在进行这些实验时遇到任何问题、请随时告知我们。
此致、
Nick