This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:AM5716:SDK (9.3) eMMC 启动失败

Guru**** 2556580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457588/am5716-am5716-sdk-9-3-emmc-start-failed

器件型号:AM5716

工具与软件:

您好:

  我使用贵公司的 AM571X 处理器、SDK 为9.03。 当我使用 SD 卡启动时、这是正常的、我可以进入内核、而当我使用 eMMC 时、它已被格式化并很好分辨、但启动失败。 当我输入 uboot 时、我既可以按下命令、也可以将其加载到内核和器件树中。 非常感谢任何答复和指导

=> setenv mmcdev 1
=> setenv bootpart 1:2
=> setenv mmcroot /dev/mmcblk1p2 rw
=>
=>
=>运行 mmcboot
切换到分区#0、好
mmc1 (第0部分)是当前器件
器件1上的 SD/MMC
加载"/boot/"失败
=>
=>加载 MMC 1:2 0x82000000 /boot/zImage
8393216字节在102ms (78.5MiB/s)内读取
=>加载 MMC 1:2 0x88000000 /boot/am571x-idk.dtb
在5ms 内读取213917字节(40.8MiB/s)
=>
=>
=>运行 mmcboot
切换到分区#0、好
mmc1 (第0部分)是当前器件
器件1上的 SD/MMC
加载"/boot/"失败
=>
=>
=> bootz 0x82000000-0x88000000
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x801200]
工作 FDT 设置为0
FDT 和 ATAGS 支持未编译在中

正在重置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zmg、

    您能否分享对 MMC 进行分区所遵循的步骤? 另外、您是否修改了 sysboot 设置?

    为了设定期望、 eMMC 引导未在软件中得到 TI 验证、因此它不属于我们的标准支持范围。

    请参阅 e2e.ti.com/.../faq-ccs-am5728-am57xx-boot-modes-supported

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

       目前,问题是我使用 SD 卡启动他可以识别和启动,拔出 SD 也可以识别 eMMC ,分区也在,文件也在,但启动是一个问题,手动加载内核,指定自定义可以启动内核,怀疑两者的启动配置有差异,请帮助查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zmg、

    您能否分享对 MMC 进行分区所遵循的步骤? 另外、您是否修改了 sysboot 设置?[/QUOT]

    您是否已从任何早期 SDK 中的 eMMC 引导?

    -若苏厄