This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SDI 中的移位

Guru**** 2480245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459198/am5728-shift-in-sdi-video

器件型号:AM5728

工具与软件:

您好!
当我们使用 gs2971 SDI 芯片捕获 SDI 输入时、我们将面临如下所示的问题

左侧小幅向右移位、右侧的某些部分被裁剪掉。
我们找到了一种解决方案、在该解决方案中、如果我们将 IC 的 DE 信号与处理器的 Hsync 短路、问题将得到解决。
我怀疑我们为何要这样做、或是否有其他解决方法? 因为我们要向处理器的 DE 信号提供 IC 的 DE 信号、也与 HSYNC 信号相同
为此、我们使用的端口是 VIN1a 和 Vin5a。
即使我们使用另一个具有另一个端口的板、也会发生相同的情况。
我们使用的处理器是 AM57xxBABCXA、我们使用的 SDK 版本是 am57xx_05.03.00.07

此致、
Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roshan:  

    这与另一个问题不同、对吗? 这里所有同步极性是否也正确?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、这与其他问题不同。
    同样、这里的同步极性是正确的。

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roshan:  

    当使用这种使用 HS 和 VS 进行图像捕获的模式而不在 VIP 模块中裁剪 HS 数据时、这应该会在每一行的开头都有消隐数据。

    -若苏厄