This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416:TMS320C6416

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458806/tms320c6416-tms320c6416

工具与软件:

该器件型号为 TMS320C6416GLZA5E0 RoHS 吗? 数据表我看到过它是"TBD"吗?

"92"生产日期代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到该确切的器件型号、但该器件系列似乎不符合 RoHS 标准  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到底部的数据表了吗? 器件型号为 TMS32C6416EGLZA5E0、但标记为 TMS320C6416GLZ 表明 它为非 RoHS 和绿色环保(Datasheet 2005)。基于此信息、我倾向于"Non-RoHS"。 请确认。  

    数据表没有定义"92"显示"VA"? 这是批次代码吗?

    我不知道其他数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 SPRS146N 2005年5月的数据表(来自 TI.com)、其中包含2024年12月13日封装选项附录。  

    它没有显示  TMS32C6416EGLZA5E0 作为选项、而只有 TMS32C6416EGLZ7E3

    我希望您可以更早下载数据表、其中包含较旧的"封装选项附录"、因此有区别。  

    每个列出的 OPN 的产品文件夹上都有一个链接、您可以通过该链接转至 质量、可靠性和封装信息网站。

    下面是指向 TMS32C6416EGLZA5E0器件型号的直接链接:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TMS32C6416EGLZA5E0 

    该报告显示该器件不符合 RoHS 标准。

    器件勘误表的"修订版本标识"部分(1.2)中提供了封装标识信息。 但 VA 标识没有定义。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到此器件上的生产日期代码了吗? 38A6HZW、这是2023 Week 38。 我刚刚看到 器件型号为 PCN 20170404000。 2017年更新了 TI 的"绿色环保" RoHS。 因此、这现在是 RoHS。 正常、因此"92"只能供内部使用。 如果您看到此 PCN、请告诉我、并告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 PCN、绿色状态仅适用于 ZLZ 封装。
    不确定您是如何确定日期的、它仅为一个字符(一年一个字符)、一个字符(一个月一个字符)。

    -保罗