This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:PSC0电源域特性

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448829/dra829j-psc0-power-domain-features

器件型号:DRA829J

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在检查 TRM 以确认哪些 PD 域受软件控制时、我们怀疑表"5-62 PSC0电源域特性"具有错误的定义。

请参阅下图:

可能定义会相反。

您能否确认哪一个定义正确?

提前感谢您。

此致、
António μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    您对此问题有任何新消息吗?

    提前感谢您。
    António μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认此列已反转。 是-->应读为否-->应读为是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:
    感谢您的确认。

    补充说明一下、从索引1到索引11的 PD 被定义为不受软件控制。
    这是否意味着即使这些 PD 也不是 GP、用户也无法通过软件切换电源状态?
    如何控制/切换这些 PD 的电源状态?

    谢谢你。
    António μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否有关于附加说明的任何信息?

    提前感谢您。
    António μ A