This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:使用虚拟密钥的 HS 器件的概念澄清

Guru**** 2481135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459562/tda4vm-q1-concept-clarification-for-hs-device-with-dummy-key

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

您好、亲爱的专家

这是本主题中的扩展讨论

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452343/tda4vm-q1-device-type-for-security-device-type/5570772?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2525252520user%252525253A533255#5570772

问题1:

基本上、器件类型"D"已在芯片中包含"TI 虚拟密钥"、因此客户可以直接使用"TI 虚拟密钥"对其软件进行加密、而无需在 TDA4中将"TI 虚拟密钥"烧录到电子保险丝中。

是这样吗?

问题2:

器件类型"D" "还"支持客户在电子保险丝中进行加密密钥编程、但这也是"不可逆的"。  只编程一次!

是这样吗?

问题3:

如果客户在密钥编写器编程后其自定义密钥存在一些问题。 (例如、丢失了他们的私有/公钥信息)、  他们也可以返回使用"TI 虚拟密钥"进行开发?

是这样吗?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Gibbs、

    [报价用户 id="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459562/tda4vm-q1-concept-clarification-for-hs-device-with-dummy-key "]

    基本上、器件类型"D"已在芯片中包含"TI 虚拟密钥"、因此客户可以直接使用"TI 虚拟密钥"对其软件进行加密、而无需在 TDA4中将"TI 虚拟密钥"烧录到电子保险丝中。

    是这样吗?

    [报价]

    正确、  

    [报价用户 id="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459562/tda4vm-q1-concept-clarification-for-hs-device-with-dummy-key "]

    器件类型"D" "还"支持客户在电子保险丝中进行加密密钥编程、但这也是"不可逆的"。  只编程一次!

    是这样吗?

    [报价]

    器件转换为 HS-SE 后、您无法融合客户区域中的任何其他密钥、HS-SE 上融合的 SMEK TI 虚拟器件仅是 TI 虚拟密钥、我们需要使用这些密钥来加密映像。

    Unknown 说:
    ]如果客户在对密钥编写器进行编程后对其自定义密钥有一些问题。 (例如、他们的私钥/公钥信息丢失了)、  也可以返回使用"TI 虚拟密钥"进行开发?[/QUOT]

    虚拟密钥器件的目的是、如果客户不想在器件上烧录密钥、但仍想在 HS-SE 器件的初始开发阶段、则可以使用 TI 虚拟器件。

    最终客户将使用融合了自己密钥的 HS-SE 器件。

    此致
    Diwakar