This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:时基故障映像格式是否支持 tispl 和 uboot

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458504/tda4vh-q1-whether-the-fit-image-format-can-support-tispl-and-uboot

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

TDA4VH

SDK 0902 Linux+FreeRTOS

电路板上

我们在 tiboot3和 u-boot-spl 中启用 CONFIG_SPL_FIT_signature 和 CONFIG_SPL_LOAD_FIT、、因此我们应以 FIT 映像格式生成 tisPL 和 uboot、否则引导将无法检查。

我们想知道 TI 是否支持 FIT 映像格式的 tisPL 和 uboot、以及是否有任何可供参考的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/10_01_00_05/exports/docs/linux/Foundational_Components U-Boot/UG-General-Info.html

    我们已经支持 FITIMAGE 并验证 Fit 图像的各个组成部分。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们发现 tispl.bin_unsigned 本身是 fit 映像格式、但 FIT 配置中没有哈希和签名字段。

    我们已经知道、该文件是根据 k3-j784s4-binman.dtsi 中的配置生成的、我们是否可以通过修改配置来向图像(例如 ATF optee)添加哈希和签名?如果可以、我们应该如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请允许我花一些时间来看看这个,将在2天内回复你。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    [报价 userid="53595" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458504/tda4vh-q1-whether-the-fit-image-format-can-support-tispl-and-uboot "]我们想知道 TI 是否支持时基故障图像格式的 tispl 和 uboot、以及是否有任何文档可供参考?

    目前在 tispl 和 u-boot 上不支持时基故障特征码,我们已经提出了一个 JIRA。

    jira.itg.ti.com/.../LCPD-42620

    此致
    Diwakar