This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 内核错误:μ`s-crypto 4e00000.crypto:error -EINVAL:unable to request rx1` channel μ DMA channel

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458792/kernel-error-saul-crypto-4e00000-crypto-error--einval-unable-to-request-rx1-dma-channel

器件型号:AM69

工具与软件:

您好!

使用 AM69和我们的 Toradex Aquila 板,我们看到了这个内核错误:

saul-crypto 4e00000.crypto: error -EINVAL: Unable to request rx1 DMA channel


您是否知道这一点? 如果是、原因是什么、或者您能指出如何解决此错误?


欢迎您提供任何帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hiago、

    您能否帮助我了解更多详细信息、例如您正在使用哪种 SDK? 帮助共享完整的引导日志。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    感谢您的答复。 我们使用的是 SDK 10.01.10版。

    在生成日志时、我注意到此错误不是系统性的、由于某种原因、我无法在重新启动后重新生成它。 因此、这是没有此问题的日志:

    e2e.ti.com/.../2313.ti_2D00_udma.txt

    我将不断检查该情况是否再次发生、以便我可以保存日志并在此处共享。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hiago、

    生成日志时、我注意到此错误不是系统性的、由于某种原因、我无法在重新启动过程中重现此错误。 因此、这是没有问题的日志:

    我们正在查找有问题的日志、以便进行调试。

    [报价 userid="599422" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458792/kernel-error-saul-crypto-4e00000-crypto-error--einval-unable-to-request-rx1-dma-channel/5597325 #5597325"]

    我将不断检查该情况是否再次发生、以便我可以保存日志并在此处共享。

    [报价]

    将等待问题日志。

    此致
    Diwakar